Produkte von Simpson Strong-Tie
Verbinder für tragende Holzkonstruktionen vom international führenden Hersteller
Verbinder für tragende Holzkonstruktionen vom international führenden Hersteller
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für tragende Holzkonstruktionen wie sich kreuzende Balken sowie Anschlüsse an Stützen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für tragende Holzkonstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse mit kleineren Holzabmessungen wie Pfetten auf Hauptträger, Riegel an Pfosten usw.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse mit kleineren Holzabmessungen wie Pfetten auf Hauptträger.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse in konstruktiven Bereichen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für einfache und leichte Holzkonstruktionen ohne statischen Anspruch wie Kreuzanschlüsse, Auswechslungen usw.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für tragende Holzkonstruktionen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse in tragenden Konstruktionen, bei denen große aufwärtsgerichtete Kräfte übertragen werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse oder zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Stahl oder Mauerwerk.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für die Verankerung von Verblockungen in Aussteifungsfeldern, um die Kräfte aus den Verbänden in die Ringbalken oder Deckenplatten einzuleiten.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen und zusätzlich Ausgleisschichten (Schwellen, Betonaufkantungen) überbrückt werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit Aufkantung für Holz (CLT)-Anschlüsse, bei denen große Zug- und Schubkräfte übertragen werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit Aufkantung für Holz (CLT)-Anschlüsse, bei denen große Zug- und Schubkräfte übertragen werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, der Zug- und Schublasten aufnehmen kann.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Winkelverbinder mit Flächenverstärkung zur Befestigung dort, wo Schwell- oder Randhölzer (Wände, Decken) vorwiegend an Beton oder Stahl an-, abgehängt oder aufgelagert werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit Sicke für ein- und zweiseitige Anschlüsse von Sparren auf Pfetten oder auf Ringbalken.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit Sicke, vielseitig einsetzbar, z. B. für Anschlüsse von sich kreuzenden Balken in kleineren Holzkonstruktionen oder wo stabile Anschlüsse hergestellt werden müssen.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel mit beidseitig verstärkter Kante für hohe Steifigkeit. Er ermöglicht optimale Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen sowie mögliche Montage mit Abstand zum Auflager bei reinen Zuganschlüssen.
Simpson Strong-Tie wurde vor fast 100 Jahren in Kalifornien gegründet. Das mittlerweile international tätige Unternehmen hat dort nach wie vor seinen Hauptsitz. Mit dem Ziel, stabilere, sicherere, aber auch effizientere Holzverbindungen zu bieten, hat sich Simpson Strong-Tie weltweit einen Namen gemacht. Verschiedenste Holzverbinder von Simpson Strong-Tie für tragende Holzkonstruktionen finden sich im Haberkorn Sortiment: Winkelverbinder, Holzbalkenverbinder, Stützfüße …
Neben dem Hauptsitz in Kalifornien hat Simpson Strong-Tie Niederlassungen auf der ganzen Welt – unter anderem in Dubai, Kanada, Chile, Australien und Neuseeland.
Mehrere Produktionsstätten befinden sich in Europa (Frankreich, Dänemark und Großbritannien), was die nötige Flexibilität, schnelle Lieferzeiten und zeitgleich kurze Wege ermöglicht. Mit zusätzlichen Vertriebseinheiten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Dänemark, der Schweiz und der Tschechischen Republik ist Simpson Strong-Tie international bestens aufgestellt. Besonders in Europa hat sich das Unternehmen durch seine Produktionsstandorte und Vertriebseinheiten einen Namen gemacht und zählt zu den besten Holzverbinder-Marken.
Um den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, aber auch die Sicherheit am Bau zu gewährleisten, entsprechen alle Produkte von Simpson Strong-Tie den gesetzlichen Anforderungen.
Durch die überwiegende Produktion in Europa – vor allem in Dänemark – werden die europäischen Standards eingehalten, was zeitgleich maximale Kontrolle ermöglicht.
Das Qualitätsmanagementsystem von Simpson Strong-Tie wurde nach ISO 9001 zertifiziert. Als wichtigste Norm im Qualitätsmanagement bildet die EN ISO 9001:2015 einen fundamentalen Grundstein für den fortlaufenden Verbesserungsprozess des internen Qualitätsmanagementsystems.
Zusätzlich verfügen die meisten Produkte über eine CE-Kennzeichnung mit Hinweis auf den korrekten Verwendungsnachweis, wie auf die Europäische Technische Bewertung (ETAs) oder Normenwerke.
Neben den hohen Qualitätsstandards rangieren auch Forschung und Entwicklung an oberster Stelle. Fortlaufend werden neue Produkte in den Laboren kreiert mit dem Ziel, das Bauen noch sicherer zu machen und den Marktanforderungen noch treffender zu entsprechen. In verschiedenen Laboren in Europa werden die Funktionen und Tragfähigkeiten der Produkte geprüft.
Um dem Markt und den Anforderungen der Kunden zu entsprechen, wird im Forschungsprozess mit verschiedensten Beteiligten wie Fachleuten von Statikern bis Zimmerleuten, Behörden etc. zusammengearbeitet.
Ebenso wie für Haberkorn spielen auch für Simpson Strong-Tie Umwelt und Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle: Simpson Strong-Tie bemüht sich bei Dienstleistungen, Verfahren und Produkten um Nachhaltigkeit. Besonders das Zur-Verfügung-Stellen von Produkten/Lösungen, die das Bauen von Gebäuden mit höherer Stabilität und Sicherheit ermöglichen, steht im Fokus.
Haberkorn und Simpson Strong-Tie verbindet eine bereits seit vielen Jahren erfolgreich bestehende Partnerschaft. Im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie zahlreiche Produkte von Simpson Strong-Tie für Ihr Bauvorhaben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!