Produkte von Lindapter
Einfaches und schnelles Klemmen mit den innovativen Stahlträgerverbindungen von Lindapter®
Einfaches und schnelles Klemmen mit den innovativen Stahlträgerverbindungen von Lindapter®
Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.
Spreizdübel mit Senkkopfschraube und flachem Bund für optisch anspruchsvolle Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.
Bereits seit einem Dreivierteljahrhundert fertigt Lindapter® Klemmsysteme für den Stahlbau nach höchsten Standards. Der Vorreiter bietet ein exklusives Produktangebot an unabhängig zugelassenen Verbindungslösungen inklusive Abhängungen, Trägerklemmverbindungen, Hohlprofilbefestigungen sowie Bodenbefestigungen. Das einzigartige Konzept überzeugt mit starken Vorteilen gegenüber herkömmlichem Schweißen und Bohren.
Wenn in Stahlträger-Konstruktionen keine Bohrungen oder Schweißnähte zugelassen sind und dennoch Anbindungen erfolgen müssen, ist das Produkt-Portfolio von Lindapter® die Lösung. Neben einer schnellen und flexiblen Montage kann dieses System auch mit niedrigen Gesamtkosten punkten.
Das System kann in unterschiedlichsten Branchen wie Hochbau, Eisenbahnbau, Gebäudetechnik und Maschinenbau vielseitig und breit eingesetzt werden – immer wenn spanlos oder ohne zu schweißen befestigt werden soll.
Lindapter® wird dabei bei Bauvorhaben rund um die Welt eingesetzt. Ob in der Antarktis bei kältesten Bedingungen oder in der Karibik bei hoher Luftfeuchtigkeit – die Lindapter®-Produkte kommen in vielen Branchen und bei unzähligen Anwendungen zum Einsatz.
Die Einsatzmöglichkeiten sind flexibel – ob bei der Tower Bridge in London, bei der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen oder bei der Manhattan Bridge in New York. Die Produkte finden sich in unzähligen Konstruktionen weltweit.
Die außergewöhnlichen Verbindungen für den fortschrittlichen Stahlbau können selbst ohne Schweißen und Bohren befestigt werden, und ermöglichen dadurch eine deutliche Zeitersparnis. Es sind weder aufwendige Hilfsmittel noch zeitintensive Vorarbeiten oder Energiequellen auf dem Bau erforderlich. Mit einem einfachen Schraubenschlüssel können die Lindapter®-Teile montiert werden – schnell, einfach und vor allem kostengünstig.
Schnelle und Montage mit daraus resultierenden geringen Arbeitskosten
auf der Baustelle einstellbar zur präzisen Positionierung
kein Schweißen oder Bohren auf der Baustelle
keine Beschädigung der Stahlkonstruktion und des Korrosionsschutzes
vormontierbar, um die Installationszeit zu verringern
mit unterschiedlichsten Halterungen kombinierbar
für nahezu alle Hohl- und Stahlprofile geeignet
für temporäre und dauerhafte Verbindungen
verschiedene Werkstoffe und Beschichtungen erhältlich
nationale und internationale Zulassungen
von unabhängigen Instituten geprüfte Traglasten
zusätzliche Zertifikate: TÜV, ICC ES, Lloyds Register etc.
Mit Lindapter® sind keine Grenzen gesetzt. Durch die aufeinander abgestimmte Produktpalette können die unterschiedlichsten Produkte miteinander kombiniert werden. Somit entsteht eine Vielzahl an Möglichkeiten – egal ob I-Träger mit I-Träger verbunden werden, I-Träger mit C-Profil, I-Träger mit einem Winkelprofil oder Winkel- mit Winkelprofil. Auch eine Montage an Decken und Wänden ist möglich.
Das Einsatzgebiet ist weitreichend und die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Alle Klemmen zur Trägerverbindung haben eine ETA-Zulassung und sind zusätzlich CE-gekennzeichnet. „Typ A“ und „Typ B“ sind auch für dynamische Belastungen zugelassen. Ebenso sind Klemmen für hohe Schubbelastungen erhältlich. Der Klemmbereich kann mittels Ausgleichsstücken erhöht werden, und einige Klemmen haben sogar einen variabel justierbaren Klemmbereich.
Es gibt immer wieder die Anforderung, dass Leitungen, Rohre oder Kabelkanäle abgehängt werden müssen. Auch hier gibt es Lösungen von Lindapter®. Dabei kann die Montage am Haupt- oder Nebenträger erfolgen. Diese Klemmen sind schnell und präzise auszurichten. Die Abhängungen sind großteils VdS-geprüft und FM-approved.
Zur Montage werden eine Flanschklemme und ein Gegenstück zur Aufnahme der Rohrleitungen oder eine bauseitige Trägerkonstruktion für einen Kabelkanal oder eine Rohrtraverse benötigt.
Auch für die Befestigung von metallischen Bodenplatten (Tränen- oder Riffelblechen) bietet die Produktpalette von Lindapter® eine Lösung. Mit der Floorfast®-Klemme Typ FF wird nur eine Senkbohrung in der Bodenplatte benötigt. Die Montage erfolgt einseitig und benötigt keinen Zugang zur Unterseite des Bodens.
Mit der exzentrisch abgestuften Klemme kann an unterschiedlichen Trägertypen und Klemmstärken montiert werden. Die Klemmstärke ist mit einer Zusatzhülse bis 45 mm variabel ausbaubar. Die Klemmen haben eine ETA-Zulassung und eine CE-Kennzeichnung.
Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. Dieser Schraubdübel benötigt lediglich Durchgangsbohrungen und kann einseitig (ohne Zugang zur Rückseite) montiert werden.
Die Dübel haben eine ETA-Zulassung, eine CE-Kennzeichnung und sind TÜV-geprüft bzw. haben sogar eine ICC-ES-Zulassung für seismische Einwirkungen. Die Größen M 16 und M 20 haben den HCF-Mechanismus für besonders hohe Klemmkräfte und erreichen dadurch die 3-fache Klemmkraft gegenüber einem äquivalenten Produkt ohne HCF-Mechanismus.
Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.
Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.
Auch in puncto Nachhaltigkeit ist Lindapter® vorne dabei: Diese Produkte schaffen ökonomische, ökologische und soziale Vorteile im Stahlbau und unterstützen somit das Nachhaltigkeitskonzept „Triple Bottom Line“ von der BCSA.
Durch die schnelle Montage wird nur wenig Zeit auf der Baustelle verbracht, was zu einer geringeren Störung der Anrainer, weniger häufige Lieferungen, und geringeren Emissionen führt.
Die einfache Montage, die nur Handwerkzeug erfordert, vermeidet Abfall und reduziert den Bedarf an Werkzeug- bzw. Schweißverbrauchsmaterialien, was wiederum zu einem geringeren Energieverbrauch führt.
Da die Befestigungselemente einfach demontiert werden können, sind die Stahlträger mehrfach wiederverwendbar und ermöglichen so einen Wiederaufbau.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!