Produkte von Tegera
TEGERA® steht für innovativen und sicheren Schutz für die Hände!
TEGERA® steht für innovativen und sicheren Schutz für die Hände!
Tegera | Kälteschutzhandschuhe
Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Schutzkategorie II
Tegera | Kälteschutzhandschuhe
Geschmeidiger, gefütterter, wind- und wasserdichter Winterhandschuh mit Gummizug im Bund, Fingerspitzen und Zeigefinger sind verstärkt. Schutzkategorie II
Tegera | Kälteschutzhandschuhe
Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist besonders geschmeidig. Gutes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für allgemeine Arbeiten. Schutzkategorie...
Tegera | Chemikalienschutzhandschuhe
Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heißen sowie kalten Arbeitsumgebungen. Schutzkategorie III
Die Geschichte von TEGERA ist reich und faszinierend, ebenso wie das Erbe von Ejendals. Als Vorreiter in der Sicherheitshandschuh-Branche hat TEGERA® Technologie und Design revolutioniert, um den Bedarf an sicherem, komfortablem Handschutz zu erfüllen. Das tiefe Verständnis für Materialien und Ergonomie verwandelt funktionelle Handschuhtechnologie in eine Wissenschaft. TEGERA entwickelt innovative Sicherheitshandschuhe, die nicht nur angenehm zu tragen sind, sondern auch erstklassigen Schutz bieten. Komfort, Sicherheit und zeitgemäßes Design prägen die langjährige Erfahrung und Leidenschaft. Mit einem kontinuierlichen Dialog und Engagement für Arbeitsgemeinschaften gestalten sie die Zukunft der Handsicherheit und sorgen dafür, dass der richtige Sicherheitshandschuh die richtige Person erreicht. TEGERA ermöglicht Menschen weltweit, ihre Hände sicher und uneingeschränkt bei der Arbeit einzusetzen.
Schutzhandschuhe der Marke TEGERA® sind Qualitätsprodukte. Der besondere Fokus auf Ergonomie, Tragekomfort und Passform ermöglicht der Trägerin oder dem Träger mehr Kraft und Ausdauer bei der Arbeit.
TEGERA®-Schutzhandschuhe decken ein breites Spektrum für jede erdenkliche Arbeit ab. Neben dem angenehmen Tragegefühl bieten TEGERA®-Schutzhandschuhe zuverlässigen Schutz gegen Schnittverletzungen und mechanische Schäden sowie gegen Chemikalien und extreme Kälte und extreme Hitze.
In Zusammenarbeit mit Forschungsunternehmen werden die Schutzhandschuhe fortlaufend weiteroptimiert. Der Hersteller Ejendals legt seinen Fokus dabei auf Details und schafft es so, neben der Schutzfunktion, der hohen Materialqualität und dem Tragekomfort auch mit dem attraktiven Design der Schutzhandschuhe echte Hingucker zu kreieren.
Die spezielle Schnittschutz-Technologie CRF® beispielsweise wurde entwickelt, um ein überragendes taktiles Feingefühl zu entwickeln. Flexibel, luftig und bequem – so sind die Schutzhandschuhe mit der CRF®-Technologie absolute Favoriten bei Kunden.
Bei hochwertigen Kälteschutzhandschuhen ist TEGERA® Marktführer in Europa. Die für den kalten skandinavischen Winter konzipierten Produkte halten so härtesten Bedingungen Stand – auch in den Alpen.
Über die Hälfte aller Arbeitsunfälle verursacht Verletzungen an Händen und Füßen. Sind diese gut geschützt, verringern sich nicht nur die Unfälle, sondern steigt auch die Produktivität.
Ejendals hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Unfälle zu reduzieren. So beruht das Schutzkonzept von Ejendals auf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Es werden nicht einfach nur Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe verkauft, sondern ein „Rundum-Paket“ mit den Zielen, Unfallquote und Krankenstand zu reduzieren und dadurch auch langfristig Kosten zu senken.
Ejendals selbst schult Kunden, Partner und Händler in der „Ejendals Academy“ zu wichtigen Themen rund um Füße und Hände wie:
Ergonomie und Anatomie
Materialien
EN-Standards
Chemikalienschutz
Auswahl des richtigen Hand- und Fußschutzes
Sicherheitskonzept von Ejendals
Auch eine Sicherheitsbegehung bei Kunden vor Ort kann von Ejendals durchgeführt werden. Ist solch eine Begehung von Ihnen gewünscht, kontaktieren Sie Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Haberkorn Kundenberater– wir koordinieren diesen Service gerne für Sie.
Nach der Sicherheitsbegehung können Musterprodukte getestet werden, um bestimmt das Richtige zu finden. Eine dauerhafte Zusammenarbeit und regelmäßiges Feedback runden das Ejendals-Sicherheitskonzept ab.
Nicht nur Sicherheitsbegehungen werden von Haberkorn mit Ejendals koordiniert, 2019 war auch der Ejendals Safety Truck bzw. die Roadshow zu Gast bei Haberkorn. Dabei konnte der neueste Stand der Technik an Arbeitshandschuhen und Sicherheitsschuhen live getestet und erlebt werden – selber fühlen, spüren und die neuesten Schnittschutztechnologien kennenlernen. Die persönliche Beratung zu Sicherheitsschuhen und Arbeitshandschuhen rundet das hervorragende Konzept ab.
Basierend auf der engen Zusammenarbeit verbindet Haberkorn und Ejendals bereits seit vielen Jahren eine hervorragende Partnerschaft.
Natürlich gibt es auch einige Innovationen bei Arbeitshandschuhen, die dazu beitragen, Handverletzungen wie Schnittverletzungen zu vermeiden. Ein Beispiel aus unserem Sortiment:
Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden.
Je nachdem, vor welchen Gefahren Arbeitshandschuhe schützen, welchen Anforderungen sie genügen und wie und wo sie eingesetzt werden sollen, kommen unterschiedliche Varianten von Arbeitshandschuhen zum Einsatz. Genauere Angaben zu den hier angegebenen Normen finden Sie im Absatz „Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung“.
Schutz vor mechanischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen vor Gefahren wie Hautabschürfungen, Schnitten, Stichen, Quetschungen oder Prellungen und müssen daher sehr robust und gut gepolstert sein. Die Anforderungen an diese Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefährdungen sind in der europäischen Norm EN 388 definiert.
Schutz vor chemischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen die Trägerin oder den Träger vor Gefahren wie Hautreizungen, Hautverletzungen oder Allergien, ausgelöst durch den Kontakt mit Chemikalien, und müssen daher besonders robust und dicht sein. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor chemischen Gefährdungen werden in der EN 374 definiert.
Schutz vor mikrobiologischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen die Trägerin oder den Träger vor dem Eindringen von Viren, Bakterien, Schimmelpilzen, Parasiten und Prionen über geschädigte Hautstellen. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mikrobiologischen Gefährdungen werden in der EN 374 definiert.
Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Gefährdungen durch Hitze und Feuer werden in der EN 407 definiert.
Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Gefährdungen durch Kälte werden in der EN 511 definiert.
Schutz vor elektrischen Gefährdungen: Diese Handschuhe schützen die Trägerin oder den Träger vor den Auswirkungen von durch Menschen fließendem Strom auf das Nerven- und Muskelsystem. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen werden in der EN 60903 (EN 16350:2014) definiert.
Schutz vor kombinierten Gefährdungen: Immer wieder kommt es vor, dass nicht nur eine der genannten Gefahren vorkommt, sondern eine Kombination daraus. Um in solchen Situationen die geeignetste Handschuh-Variante zu finden, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!