Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Mauerkragen mit 2 Spannbändern, dichtet Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 100 m Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Mauerkragen dichtet Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet. Mit diesem Modell können Blitzschutz-Erdungsbänder und Bli...
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Mauerkragen mit 2 Kabelbinder, dichtet Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 m Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Abdichtung mit Schrauben für Mediumrohr durch Futterrohre und Kernbohrungen zum nachträglichen Einbau.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Abdichtung mit Schrauben für Mediumrohr durch Futterrohre und Kernbohrungen zum nachträglichen Einbau.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen zum nachträglichen Einbau.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
KG-Wanddurchführung mit Doppelmuffe, ist mittig mit einem bis 7 bar geprüften Mauerkragen druckwasserdicht versehen und verhindert somit das Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
KG-Wanddurchführung mit einseitiger Muffe, Spitzende mit Muffenring, ist mittig mit einem bis 7 bar geprüften Mauerkragen druckwasserdicht versehen und verhindert somit, dass Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen kann.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Fachgerechte Anschlussdichtung von Well- und KG-Rohren an Kernbohrungen und Futterrohren.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Universeller, unkomplizierter bauseitiger Zuschnitt an Sägenut mit druckwasserdichter "Novo"-Wassersperre und Spachtelflansch für den Anschluss der Außenabdichtung.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Flanschteil "SOLO" für den Anschluss von Kanalgrundrohren.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Set bestehend aus Flanschteil und Sägerohr zur einfachen bauseitigen Längenanpassung mit druckwasserdichter "Novo"-Wassersperre und Spachtelflansch.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Befestigungssystem mit Nagellöcher und Schraubadapteraufnahme für Futterrohre und Erdungsfestpunkte auf der Baustelle und im Fertigteilwerk.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Befestigungssystem mit Nagellöcher und Schraubadapteraufnahme für Futterrohre und Erdungsfestpunkte auf der Baustelle und im Fertigteilwerk.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Befestigungssystem mit Nagellöcher und Schraubadapteraufnahme für Futterrohre und Erdungsfestpunkte auf der Baustelle und im Fertigteilwerk.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Nein, eine Rohrdurchführung ist nicht immer notwendig. Eine Kernbohrung im richtigen Durchmesser ist ausreichend.
Es gibt Futterrohre aus Kunststoff, Faserzement und Edelstahl. Welches Material verwendet wird, hängt immer vom Verwendungszweck ab. Bei Kläranlagen kommen beispielsweise hauptsächlich Futterrohre aus Faserzement zum Einsatz. Wenn es um Trinkwassergeht, werden Futterrohre aus Edelstahl verwendet und für Kellerdurchführungen reichen Futterrohre aus Kunststoff.
Wir führen Ringraumdichtungen für eine Mediumleitung in geteilter und ungeteilter Ausführung sowie Ringraumdichtungen in Zwiebeltechnik (für eine Mediumleitung, aber unterschiedliche Durchmesser), zudem Ringraumdichtungen für mehrere Medienleitungen in geteilter und ungeteilter Ausführung und Gliederkettendichtungen.
Die Ringraumdichtung wird in das Futterrohr oder die Kernbohrung eingesetzt. Dann wird das Mediumrohr durchgeschoben und die Schrauben der Ringraumdichtung werden über Kreuz angezogen. Jede Schraube sollte mehrmals um eine Umdrehung angezogen werden, damit sich der Dichtring gleichmäßig anpresst. Nicht weiter anziehen, wenn 5 Nm Anzugsmoment erreicht sind. Erst nach 24 Stunden sollten die Schrauben nochmal nachgezogen werden.
Oft wird der Weg, den das Wasser zurücklegen muss, um ins Gebäude zu gelangen, durch aufgezogene Mauerkragen verlängert; das Ergebnis ist die sogenannte Labyrinth-Wirkung. Eine Rohrdurchführung besteht im Normalfall aus der Kombination von Mauerkragen und KG-Rohr (Doppelmuffe). MASTERTEC-Mauerkragen bestehen aus hochwertigem TPE und sind somit gegen Stoffe wie Säuren, Laugen, Radon usw. beständig. Eine Doppelmuffe ist eine Art von Rohrdurchführung, die eine sichere und einfache Möglichkeit bietet, Abflussrohre druckwasserdicht durch Außenwände, die aus WU-Beton bestehen, zu führen. Nach dem Ausschalen kann die Leitung ohne weiteren Aufwand innen und außen angeschlossen werden. Die Doppelmuffe ist als KG in Orange und als KG2000 in Grün erhältlich.
Der Mauerkragen Rondo von MASTERTEC verfügt über zwei Spannbänder und dichtet Rohre und Leitungen aus Stahl, Faserzement, Kunststoff und Steinzeug in Wassersäulen von bis zu 50 Metern ab. Betonsohlen und Wände können so sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet werden. Es kann weder Gas noch Feuchtigkeit in die Rohraußenwand des Bauwerks gelangen. Rondo ist zudem beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Öl und Bitumen, Radon und Methangas. Es kann in Bereichen, in denen die Temperatur zwischen –35 °C und +70 °C liegt, eingesetzt werden.
Die Ringraumdichtung MASTER-RING und die Ringraumdichtung MASTER-RING Multi sind Dichtungseinsätze für Futterrohre und Kernbohrungen für drückendes und nichtdrückendes Wasser und funktionieren nach der Zwiebeltechnik. Die Stahlteile und Schrauben sind aus V2A-Edelstahl. Die Dichtung ist aus EPDM-Gummi, Shore A. Nachdem die Ringraumdichtung eingelegt und das Mediumrohr durchgeführt wurde, werden die Schrauben über Kreuz angezogen. Hierbei sind die maximalen Drehmomente zu berücksichtigen.
Folgender Einbau einer Ringraumdichtung wurde am Beispiel MASTER-RING demonstriert.
Die Ringraumdichtung wird einbaufertig geliefert. Der MASTER-RING besteht aus einem Gummielement, zwei Druckplatten und der entsprechenden Anzahl von Schrauben und Muttern. Die Druckplatten, Schrauben und Muttern bestehen aus V2A-Material. Reinigungsmaterial, eventuell PUR-Harz, Messwerkzeug, Drehmomentschlüssel und Hilfsmittel für Markierungen werden zusätzlich benötigt.
Vor der Montage der Ringraumdichtung sollten die Außenfläche des Medienrohres (Gas-, Wasser-, Abwasserrohr oder Kabel) und die Innenfläche der Mauerdurchführung gereinigt werden. Bei den Medienleitungen ist es wichtig, dass sie formstabil und ohne Beschädigung sind.
Die Innenfläche sollte vorab mit einem Epoxid-Harz (Protec-EP-Harz) konserviert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn durch die Konservierung wird die Oberfläche porenlos, das bietet einen Korrosionsschutz der durchtrennten Bewehrungsstähle.
Im nächsten Schritt wird die Ringraumdichtung in das Futterrohr eingesetzt und das Medienrohr durchgeführt. Die Ringraumdichtung sollte so weit als möglich zur Außenseite (erd- bzw. wasserseitig) hin montiert werden. Die Muttern sollten später zu jeder Zeit kontrolliert und nachgezogen werden können; sie sollten sich auf der „Luft“-Seite befinden.
Im letzten Schritt werden die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel über Kreuz angezogen. Dies sollte so lang wiederholt werden, bis das vorgegebene maximale Drehmoment erreicht wurde. Somit kann ein gleichmäßiges Anpressen des Gummiringes an die Wandung sichergestellt werden. Das Drehmoment sollte nach 1 bis 2 Stunden kontrolliert werden; gegebenenfalls sollte nachgezogen werden. Hier können Sie sich ein Video zum Einbau von Ringraumdichtungen ansehen.
Drehmoment auf 5 Nm einstellen
Ringraumdichtung in Futterrohr oder Kernbohrung einsetzen
Mediumrohr durchschieben
Schrauben über Kreuz jeweils eine Umdrehung anziehen
so lange wiederholen, bis alle Schrauben mit 5 Nm eingedreht sind
nach 24 Stunden Schrauben nachziehen
Auf Anfrage liefern wir auch MASTERTEC-Kabeldurchführungen. Dies ist ein flexibler Anschluss von Leitungen für Neubauten. Die Kabeldurchführung MKD 150 wird in Wandstärke produziert und verfügt über zwei Dichtpackungen, eine Hochdruckwassersperre, die werkseitig montiert ist, und einen druckdichten Verschlussdeckel. Dieser Verschlussdeckel dichtet bis 3 bar. Die Bajonettanschlüsse lassen sich mit allen gängigen Systemen kombinieren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!