GCE Rhöna | Autogen-Brennersysteme
Einteilige Brennschneiddüse für gasemischende Handschneidbrenner X511 und gasemischende Schneideinsätze (Arbeitsgas Acetylen).
GCE Rhöna | Autogen-Brennersysteme
Gebogene Fugenhobeldüse (Arbeitsgas Acetylen) für 3-Rohr Federhebeleinsatz.
Ein herkömmliches Autogen-Brennersystem setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Dazu gehört ein Brennerkopf, wo das Gemisch aus Brennstoffgas und Sauerstoff entzündet wird. Des Weiteren gibt es Druckminderer, die den Gasdruck regulieren, und Rückschlagsicherungen, die verhindern, dass Flammen oder heiße Gase in die Schlauchleitung und die Gasflasche zurückströmen. Natürlich gehören auch die Gasflaschen selbst dazu, die Behälter für Brennstoffgas und Sauerstoff sind.
Die Hauptstärke dieser Systeme liegt in ihrer Flexibilität: Mit nur einem Gerät können Anwender und Anwenderinnen schweißen, löten, brennschneiden und Materialien erwärmen. Durch die Verwendung von Brenngasen wie Sauerstoff und Acetylen kann eine intensiv heiße Flamme erzeugt werden, die für eine Vielzahl von Metallverbindungsaufgaben geeignet ist. Diese Fähigkeit, verschiedene Gase zu kombinieren, ermöglicht eine präzise Kontrolle der Flammentemperatur, was wiederum eine höhere Schweißqualität gewährleistet. Darüber hinaus sind diese Systeme oft kompakt und mobil, sodass sie bequem von einem Arbeitsort zum anderen transportiert werden können.
Es ist wichtig, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten und Schutzbrille, Handschuhe sowie geeignete Schutzkleidung zu tragen. Vor der Nutzung sollten alle Teile auf Undichtigkeiten oder Schäden überprüft werden. Ebenso ist es wichtig, den Arbeitsbereich von brennbaren Materialien freizuhalten, ölige oder fettige Werkzeuge zu vermeiden und Gasflaschen immer aufrecht und gesichert zu lagern.
Um Langlebigkeit und Sicherheit des Autogen-Brennersystems zu gewährleisten, sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, insbesondere von Schläuchen, Dichtungen und Brennerköpfen. Eine regelmäßige Reinigung, insbesondere der Brennerdüsen, stellt sicher, dass eine gleichmäßige Gasströmung gewährleistet ist. Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort abseits von direktem Sonnenlicht gelagert werden. Bei Bedarf sollten originale Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!