Die richtigen Werkzeuge und Zubehörteile im MIG/MAG-Schweißen sind von unschätzbarem Wert. Sie gewährleisten nicht nur Qualität und Sicherheit der Schweißarbeiten, sondern erleichtern auch den Arbeitsalltag des Schweißers oder der Schweißerin erheblich. Investitionen in qualitativ hochwertiges Zubehör zahlen sich langfristig sowohl, was die Produktivität betrifft, als auch bezüglich der Qualität der Ergebnisse aus.
Das MIG/MAG-Schweißen ist in der Metallverarbeitung unersetzbar und stellt hohe Anforderungen an Präzision und Qualität. Abgesehen von Schutzgas und Schweißdraht gibt es spezielles Zubehör, das für Fachleute in diesem Bereich unverzichtbar ist.
Die Qualität einer Schweißnaht wird nicht nur nach der visuellen Erscheinung, sondern auch mit exakten Maßen und Toleranzen beurteilt. Schweißnahtlehren sind spezialisierte Messwerkzeuge, die dazu dienen, verschiedene Aspekte einer Schweißnaht zu überprüfen. Dazu gehören z. B. die Tiefe der Wurzellage, der Nahtöffnungswinkel oder die Größe von Unterbrechungen. Ein korrekter Einsatz der Schweißnahtlehre garantiert, dass die Schweißnaht den Anforderungen entspricht und sicher ist.
Beim Schweißen können Schweißbrenner hohen Temperaturen ausgesetzt sein, insbesondere bei intensiven Schweißarbeiten. Brennkühlflüssigkeit wird in wassergekühlten Brennersystemen verwendet, um den Brenner auf optimaler Arbeitstemperatur zu halten. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Brenners, sondern gewährleistet auch gleichbleibende Schweißeigenschaften.
Ein sauberer Schweißdraht ist entscheidend für eine einwandfreie Schweißnaht; Verschmutzungen oder Oxidationen auf dem Draht können zu Poren in der Schweißnaht oder zu einem instabilen Lichtbogen führen. Ein Drahtreinigungsset besteht in der Regel aus Filzen und Klammern, die speziell entwickelt wurden, um den Draht vor dem Eintritt in den Brenner zu säubern.
Diese spezialisierten Zangen sind multifunktionale Werkzeuge für Schweißarbeiten. Sie dienen zum Abklemmen von Elektroden, zum Abschlagen von Schlacke oder zum Zurechtbiegen von Drahtenden. Die robusten Zangen sind so konzipiert, dass sie den harten Bedingungen des Schweißbetriebs standhalten und dem Schweißer oder der Schweißerin helfen, Aufgaben effizient und sicher auszuführen.
Finden Sie bei Haberkorn ausgewählte Produkte und Marken wie Fronius sowie zahlreiche Tipps zum Sortiment der Schweißtechnik und zum passenden Zubehör.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!