Produkte von Tyrolit
Premium-Produktlösungen in den Kernbereichen Schleifen, Trennen und Oberflächenbehandlung vom weltweit führenden Hersteller.
Premium-Produktlösungen in den Kernbereichen Schleifen, Trennen und Oberflächenbehandlung vom weltweit führenden Hersteller.
Tyrolit | Schleifmittel gebunden
Die Schärfrolle bricht den Körner des verbrauchten Materials aus der Schleifscheibe.
Tyrolit | Schleifmittel gebunden
Ersatzrolle für die Schleifscheiben-Abrichtrolle, vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben mit Kunstharzbindung.
Tyrolit | Schleifmittel gebunden
Rutscher zum Abrichten und Profilieren von Schleifscheiben oder zum Grobschleifen von Stahl, Granit und Kunststein.
Tyrolit | Schleifmittel gebunden
Abrichter zum handgeführten Schärfen, Profilieren und Aufrauen von Schleifwerkzeugen, mit Kunststoffgriff.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Fiberscheibe mit sehr guter Lebensdauer und gleichbleibender Aggressivität dank selbstschärfendem, keramischem Korn und Kühlschicht.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Geeignet zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zum Mattieren und Angleichen von Oberflächen, besonders für Edelstahl und Nichteisenmetalle.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Mit Hilfe des Stütztellers wird der Anpressdruck optimal auf das Werkstück übertragen, und ermöglicht beste Unterstützung für die gewünschte Abtragsleistung.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Mit Hilfe des Stütztellers wird der Anpressdruck optimal auf das Werkstück übertragen, und ermöglicht beste Unterstützung für die gewünschte Abtragsleistung.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Ermöglicht das Aufspannen von Trennscheiben mit kleinem Durchmesser.
Tyrolit | Schleifmittel flexibel
Kachelrutscher in Form 90K, zum Entgraten und Anphasen von Fliesen und Kacheln und zum Vorschleifen und Abziehen von Werkzeugen.
Das Tiroler Traditionsunternehmen TYROLIT kann auf mehr als 100-jährige Erfahrung in der Produktion von Schleifmitteln zurückblicken. Die umfangreiche Produktpalette mit ca. 14.000 verschiedenen Produkten für den Fachhandel zeigt die Expertise für alle gängigen Schleifanwendungen: Diese reichen vom klassischen Trennen und Schleifen unterschiedlicher Materialen bis hin zur Oberflächenbehandlung mittels Fächerscheiben, Bürsten oder Bändern.
Der Hauptsitz von TYROLIT befindet sich zwar in Schwaz (Österreich), das Tiroler Familienunternehmen ist aber mit Produktions- und Vertriebsstandorten in insgesamt 29 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern in 65 Ländern auf der ganzen Welt.
Somit genießen Kundinnen und Kunden die Vorteile eines global agierenden Unternehmens. Dazu gehören ein dichtes Händlernetz sowie regionale Vertriebs- und Anwendungstechnikteams, welche weltweit bei Fragen rasch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Haberkorn und TYROLIT verbindet eine bereits seit Jahren erfolgreich bestehende Partnerschaft. Im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie alle gängigen TYROLIT-Produkte.
TYROLIT leistet mit seinen innovativen Werkzeugen einen wesentlichen Beitrag zur technologischen Entwicklung in vielen Industrien.
Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Trennscheiben in Serie produziert. Die unbedingte Innovationskraft und das fortschrittliche Denken führen zu weiteren neuen Technologien und Erfindungen wie der Superdünn-Technologie, die heute als Marktstandard für äußerst hochwertige Trennscheiben gilt.
Diese Produkte ermöglichen für die Anwenderin oder den Anwender durch ausgezeichnete Schnittqualität kraftreduziertes Arbeiten. Gerade beim handgeführten Trennen mithilfe eines Winkelschleifers liefern die Produkte erstklassige Ergebnisse – teilweise ist ein Nacharbeiten wie Säubern oder Entgraten gar nicht mehr erforderlich.
Die Hochleistungs-Trennscheiben von TYROLIT für optimalen wirtschaftlichen Einsatz bieten höchste Standzeit und Stabilität auf unterschiedlichen Materialien. Nach intensiver Entwicklungsarbeit präsentierte TYROLIT 2018 ein neues; überarbeitetes Sortiment superdünner Trennscheiben in drei verschiedenen Qualitätsstufen.
Entwickelt für unterschiedlichste Anforderungen überzeugt das kompakte Trennscheiben-Sortiment mit hoher Anwendersicherheit, exzellenten Schnittkanten, Reduktion der Prozesszeit sowie erhöhter Lebensdauer. Durch die Kombination von herausragender Technologie gepaart mit superdünner Scheibenstärke kann man mit dem TYROLIT-Trennscheiben-Sortiment bei bestimmten Anwendungen sowohl den Schnittabfall als auch die Trennstaubentwicklung merklich senken. Speziell entwickelte Bindungssysteme, basierend auf Keramikkorn, erreichen einen sehr hohen Aggressivitätsgrad, zusätzlich wird ein frühzeitiger Kornausbruch verhindert.
TYROLITs regelmäßige Innovationen haben bereits einige Trends in der Industrie gesetzt. Ganz nah am Puls der Zeit und am Markt ist TYROLIT kontinuierlich bemüht, seine Produkte weiterzuentwickeln. Die erste serienmäßig produzierte superdünne Trennscheibe mit 0,75 mm hat den Markt nachhaltig revolutioniert. 2018 wurde dann das gesamte Produkt-Sortiment in diesem Bereich auf das nächste Level gehoben, abermals wurden neue Standards für handgeführte Trennanwendungen gesetzt.
Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Schrupp- und Trennscheiben produziert.
Die ersten superdünnen Trennscheiben werden von TYROLIT produziert. Noch heute profitieren Kunden von den enormen Produktivitäts- und Leistungssteigerungen.
Die Naturfaserscheiben aus Jutefaser sorgen für eine geringere Umweltbelastung dank des Trägerkörpers, der biologisch abbaubar ist.
Die PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM überzeugt mit einer unschlagbaren Lebensdauer. Die hervorragende Abtragsleistung sowie eine 100%ige Nutzung der Scheibe durch die Möglichkeit des Trimmens liefern ein gleichbleibendes Ergebnis.
Mit der CERABOND-X-Schruppscheibe hat TYROLIT ein System erschaffen, das einen einzigartigen Bindungsaufbau mit einem erstklassigen Keramikschleifkorn vereint.
Zahlreiche technologische Neuheiten und Innovationen in den letzten Jahrzehnten haben TYROLITs Weg zu einem der führenden Hersteller für Schleifscheiben geebnet.
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist das CERABOND-System, das ein hochwertiges Keramikschleifkorn mit einem einzigartigen Bindungsaufbau verknüpft. Das einzigartige CERABOND-X-System verhindert mit seiner hervorragend aufeinander abgestimmten Kombination aus Korn und Bindung einen vorzeitigen Kornausbruch – selbst bei der anspruchsvollsten Schleifanwendung.
Die Anwenderin oder der Anwender profitiert von einer extrem hohen Abtragsleistung sowie einer langen Lebensdauer der Scheibe, die zudem durchgehend schnittig bleibt. Die CERABOND-Technologie ist für diese Werkzeuge für Winkelschleifer erhältlich: Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerscheiben sowie Fiberscheiben.
Dem Thema Sicherheit wird bei TYROLIT seit jeher ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Das Unternehmen ist Mitglied der oSa, der Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen, die Anfang dieses Jahrtausends ins Leben gerufen wurde.
Die Mitglieder dieser Organisation verpflichten sich, Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge einzuhalten, um dem Anwender qualitativ hochwertige Produkte und damit größtmöglichen Schutz zu bieten.
Gleichzeitig ist TYROLIT Vorreiter bei der Entwicklung von zusätzlichen Sicherheitsfeatures für seine Produkte. So sind einige Trennscheiben für das Arbeiten mit Winkelschleifern mit einer „Deep Cut Protection“-Öse ausgestattet, die ein Ausbrechen der Bohrung verhindert.
Auch ist TYROLIT weltweit einer der ersten Hersteller, der ein komplettes Sortiment an Trennscheiben, Schleifscheiben und Fächerscheiben mit dem von Bosch entwickelten X-Lock-Aufspannsystem anbietet, welches schnellen Scheibenwechsel und dabei höchste Sicherheit ermöglicht.
Das ganze Sortiment der CERABOND Produktfamilie. Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur beim Trennen und Schleifen. Lernen Sie alles zum Einsatz bei unterschiedlichsten Oberflächen und Materialien.
Sicherer Einsatz von Schleif- und Trennmitteln inklusive Auswahl bezüglich der speziellen Anwendung. Mit der richtigen Ausrüstung vermeiden Sie Unfälle und Verletzungen.
Alles rund um Trennarbeiten. Vom Scheibenaufbau, Kornarten, Bindemitteln und Ihren Auswirkungen, Größe, Diameter, gerade Form, gekröpfte Form, Stabilität der Scheiben – bis zum Einsatz an verschiedenen Werkstoffen. Reinschauen und Know-how erwerben.
Was gibt es an Formen, Qualitätsstufen, Körnungen, wie ist der optimale Einsatz bei Kanten und flachen Stellen, welche Technologien gibt es? Dieses Schulungsvideo gibt Ihnen die Antworten.
Alle wichtigen Informationen zu Kategorien, Aufbau, Beschaffenheit und Anwendung von SCM Materialien. Erzielen Sie mit dem richtigen Produkt optimale Ergebnisse.
Was sind Hartmetallfräser, wozu und wie werden sie eingesetzt? Erfahren Sie alles zu Formen, Profilen und Verzahnungen und deren Vorzüge bei der Bearbeitung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!