Produkte von Festo
Durchdachte Pneumatik-Komponenten vom Top-Hersteller für Steuerungs- und Automatisierungstechnik
Durchdachte Pneumatik-Komponenten vom Top-Hersteller für Steuerungs- und Automatisierungstechnik
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 212), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde außen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde außen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Pneumatik-Lösungen von Festo verbessern und erleichtern Produktionsprozesse in der Industrie. Der weltweit führende Hersteller aus Deutschland erzeugt mit hohem Qualitätsbewusstsein Komponenten zur Druckluft-Aufbereitung, Verteilung und Anwendung aus einer Hand. Dabei ist Festo nicht nur in der mechanischen und elektrischen Automatisierungstechnik federführend, sondern verbindet auch softwarebasierte Techniken in seinen „Smart Production Solutions“.
Pneumatik bezeichnet den technischen Antrieb mit Druckluft. Aus der Industrie ist diese saubere und zuverlässige Antriebstechnik nicht mehr wegzudenken, da Pneumatik viele Vorteile bietet:
Luft ist allgegenwärtig und in unbegrenzter Menge verfügbar. Zudem kann etwaige Abluft problemlos ins Freie entweichen, während hydraulische und elektrische Geräte eine Rückführung benötigen.
Der Druck von Luft kann bei dichten Komponenten über weite Strecken aufrechterhalten werden. Damit wird ein konstanter Arbeitsdruck ermöglicht und Ausfälle werden vermieden.
In entsprechenden Druckluftbehältern ist Luft problemlos speicherbar. Bei Absinken des Drucks wird durch einen Kompressor der Wert problemlos wieder erhöht.
Luft liefert einen sauberen und trockenen Antrieb, damit entstehen in den Komponenten keine Verunreinigungen; pneumatische Systeme sind dadurch wartungsarm. Sie eignen sich dadurch auch besonders für zwingend saubere Arbeitsumgebungen, wie sie in der Lebensmittel-, Textil- und Verpackungsindustrie gefordert sind.
Pneumatik vs. Hydraulik – Luft besitzt im Vergleich zu Wasser eine höhere Strömungsgeschwindigkeit von über 20 m/s und ermöglicht damit schnelle Arbeitsvorgänge.
Auch bei hohen Temperaturschwankungen, Ausfällen in der zugeführten Energie, in feuchten Umgebungen oder im Freien – Druckluftsysteme sind überall problemlos einsetzbar.
Luft als Antrieb ist in Hinblick auf Brand-, Explosions- und Elektrogefahrenmomente extrem sicher in der Anwendung und erhöht damit die Arbeitssicherheit.
Durch den einfachen und robusten Aufbau von Festo-Produkten ist Pneumatik ohne Folgeschäden bis zum Stillstand belastbar.
Im Vergleich zu anderen Antriebstechniken sind pneumatische Komponenten deutlich preiswerter. Mit geringerem Wartungsaufwand und einfacher Instandhaltung sind Automatisierungslösungen mit Pneumatik deutlich unkomplizierter und effizienter im laufenden Betrieb.
Festo hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit in Betrieben der Industrie durch Automatisierungslösungen zu erleichtern und noch produktiver zu gestalten. Diese Anforderung wird mit aller Konsequenz verfolgt: Als möglichst einfachen Teil der Antwort präsentiert das Unternehmen Komponenten, die den Produktionsprozess zukunftsfähig gestalten. Das heißt auch, dass alle Festo-Produkte eine durchdachte Montage, störungsfreien Betrieb und einfache Instandhaltung ermöglichen.
Mit einem Blick in die Zukunft und jahrelanger Erfahrung werden Produkte für die Pneumatik in der Prozess- und Fabrikautomation erstellt. Ob für die Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau, für die Verpackungsindustrie oder die Textilherstellung – Fabrikate von Festo erhöhen die Produktivität.
Haberkorn bietet laufend Seminare zu Festo-Lösungen an. Diese reichen von Grundlagen und Basiswissen der Pneumatik und Elektropneumatik über vertiefende Seminare für den Bau und die Inbetriebnahme von steuerungstechnischen Systemen – sowohl für Konstrukteure als auch für Bediener der Maschinen.
Bezüglich Instandhaltung und Wartung von Pneumatik erfahren Sie im Seminar zu mechatronischen Systemen alles, was Sie über Funktionszusammenhänge komplexer Maschinen und Anlagen wissen müssen. Auch für kürzere Ausfallzeiten werden Sie in unserer Reihe im Bereich Fehlersuche, verbesserte Kommunikation und Problemlösung geschult.
Wir bieten zudem Fortbildungskurse zu den Grundlagen und vertiefendes Wissen zu Hydraulik und Elektrohydraulik an, dazu Einblicke in die elektrische Antriebstechnik von E-Drive.
Sie brauchen als Nichtelektriker Wissen zu Elektrotechnik? Hierzu bieten wir das Seminar zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (EuP) an.
Erfahren Sie mehr über das Schulungsangebot mit Festo in unserer Broschüre oder online auf unserer Website.
Auch in puncto Digitalisierung ist Festo mit den entsprechenden Lösungen vorne dabei: Die zentralen Funktionen der Automatisierungstechnik wie Steuerungen, Regler und Visualisierungen sind mehr und mehr digital und auf diverse Hardware-Komponenten verteilt.
Zudem können Funktionen aus der IT wie Cloud- und Big-Data-Lösungen, Künstliche Intelligenz sowie Machine Learning die Automatisierungstechnik im Sinne der Industrie 4.0 für Produktionsprozesse in Unternehmen noch effizienter machen.
Hier bietet Festo neben Pneumatik eine modulare Automatisierungsplattform, die den Konstrukteuren, Maschinenbauern, Instandhaltern und Bedienern der Maschinen den Alltag erleichtert.
Haberkorn hat über 5.000 Standard-Komponenten des Automatisierungsspezialisten Festo im Sortiment, etwa Verbindungselemente, Ventile, Pneumatische Antriebe, Antriebe, Sensoren sowie Komponenten zur Druckluftaufbereitung.
Haberkorn ist als Händler damit "Official Partner" des erfolgreichen deutschen Familienunternehmens mit Stammsitz in Esslingen.
Dieses Qualitätssiegel bekommen nur Händler, die besonderen Anforderungen an die Qualität entsprechen oder das Potenzial haben und bereit sind, diese Exzellenz in puncto Zusammenarbeit, Produktangebot, Beratungsqualität, Service, Know-how, Personal und Erscheinungsbild zu erfüllen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!